This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220配置示例问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778569/launchcc3220modasf-cc3220-provisioning-example-issues

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

大家好、我使用的是配置示例(v1.0.14、FreeRTOS、CCS)、专门用于了解智能配置过程。

我使用的是 SP_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6

我使用的是 iPhone X、iOS12.1.4、simplelink wifi starter v2.2.26

我输入 SSID 和密码、然后轻触"开始配置" 、我将获得 Smart Config_Synted 事件、但仅此而已;几分钟后、它会报告 Smart Config Sync 超时(请参阅下面的输出)。

有什么想法吗?

Chris

================================================================
配置示例版本。 01.00.00.14
================================================================

芯片0x31000019
MAC 31.2.0.0.0
PHY 2.2.0.6
NWP 3.9.0.6
ROM 0
主机3.0.1.41
MAC 地址:50:F1:4a:61:48:e8


正在启动配置! MODE=2 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+EXT)

[配置]智能配置已同步!
[配置]智能配置同步超时!

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我也遇到了 AP 方法的问题。  以下是我的步骤:

    1.在设置->wifi 中连接到 simplelink

    2.转到 wifi 启动应用程序、刷新设备。  它会找到简单链路设备、因此我进行连接

    3.前往 Safari,输入配置文件。

    4.单击"确认"

    5.??? 屏幕变为空白、simplelink 未通过反馈步骤(请参阅下面的输出);   

    正在启动配置! MODE=2 (0-AP、1-SC、2-AP+SC、3-AP+SC+EXT)

    [配置]配置文件已添加:SSID:rnd_EE

    [配置]配置文件确认:WLAN 已连接!

    [配置]配置文件确认:已获取 IP!

    [配置]配置文件确认失败(连接成功、向智能手机应用程序的反馈失败)

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christopher、
    执行智能配置时是否禁用了移动数据?

    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:
    不是、应该是吗?

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、有时我会看到这种帮助。 我会尝试它、然后看。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、它至少运行了一次、但它是时好时坏的。 它在 Android 上运行、尽管我要说、尝试使配置与 WAC 一起工作非常困难。 我可能做得不正确、但文档不是很好。

    现在、这不会带来良好的用户体验。 这是 simplelink 配置过程的发展方式、还是我缺少什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我似乎注意到、WiFi Starter 将我带到的设置网页中的"配置文件"选项卡中的"确认"按钮已消失。 源代码中似乎有它,但 Chrome 或 Firefox 显示它。 。 。 。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您是否在 Android 设备上尝试过配置? 对于网页、请尝试重置设备并查看其是否返回。 我认为、您还可以通过在 AP 模式下运行器件并创建我们自己的配置方案来创建自己的配置。

    BR、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我提到过的、配置示例在 Android 下工作正常。

    这里有多个问题;但主要是、我尝试使 AP+SC+WAC 配置正常工作。

    AP+SC 似乎工作正常、但当我启用 WAC 时、SC 不工作(从 wifi 启动应用程序运行 SC 时、我不会收到任何事件回调)。

    我已根据本文档中的图9设置我的代码:
    www.ti.com/.../swra513a.pdf

    下面是我的代码片段:

    状态= sl_WlanProvisioning (sl_WLAN_PROVISIONING_CMD_START_MODE_APSC_EXTERNAL_CONFIGURATION、Role_STA、600、NULL、0);

    如果(!ipAcRequired)||(!isconnected)){
    display_printf (display、0、0、"无 IP 地址或未连接--等待配置的就绪信号开始 WAC");
    SEM_WAIT (&provReadySem);



    一旦收到 ext_config_READY 信号、事件处理程序便会发布信号量。 然后调用 run WAC:
    状态= HAPEngine_runWAC2 (engineHandle、wac2Flags、WACPORTNUM、WAC2EventCbFxn);

    但是,当我从 wifire starter 应用程序运行 SC 时,我不会在回调中收到*ANY*事件。

    有什么想法?

    我也可以尝试 AP 模式、但正如我提到过的、由于某种原因、Chrome 浏览器无法呈现确认部分。 这在复位时是一致的。 我可以在页面源中看到它、但 html 中必须存在一个错误、导致 Chrome 忽略它。 是否有方法编辑此页面? 我假设不是因为(我假设)它内置在 simplelink 服务包二进制文件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我们无法在在线论坛上支持与 HomeKit 相关的应用问题。 您目前正在与 TI 工程师离线工作、让我们保持脱机讨论。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Vince。  有时很难确定我的问题是 HomeKit 还是 simplelink!

    但是、我认为在 iOS12器件上使用 AP+SC 的问题纯属 simplelink 领域。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我将关闭此线程、因为它是脱机支持的。

    BR、
    Kobi