This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在2.4GHz 和5GHz 的802.11n 中实现突发低功耗、并使用 CMW500对功率测量进行故障排除

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780487/wl1837mod-burst-power-low-in-802-11n-for-2-4ghz-and-5ghz-and-troubleshooting-power-measurements-with-the-cmw500

器件型号:WL1837MOD

您好!

此线程是 Oliver Ge 发起的另一个线程的延续。 问题如下:

1.我们目前没有 Litepoint,因此无法使用您之前所述的说明进行故障排除。 但是、我们成功捕获了802.11n 功率、CMW500仅用于 MCS7调制、但确认的功率仍然很低、2.4GHz 为8dBm。 同样适用于802.11n 中的5GHz、请参阅下表。 我们还验证了这些功率级别与在 PLT 模式下观察到的更高功率不匹配。

将此信息转发给 Rohde 和 Schwarz 后、他们认为 TI 模块可能不会响应802.11n 模式下 CMW500发出的 ICMP 回应请求。 使用 CMW500进行802.11a、b 或 g 测量时、我没有遇到任何问题。

 

供参考:INI 文件参数未更改、因为:

PwrLimitReference11ABG   = 55  

PerChanPwrLimitArr11ABG = 78 88 78 88 88 78 88 88 78 88 88 88 78 88 18 78 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 FF FF F8 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F7 22 22 FF FF FF FF FF F7 22 22 22 FF FF FF FF F7 66 66 FF FF FF F7 66 F4 44 55 F4 44 55 F4 22 F4 22 F6 44 44 FF 44 F7 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 F7 66 F7 66 66 F7 66 66 66 F7 66 55 F7 44 55 F4 FF FF FF FF 33 22 FF 33 22 FF 66 FF 44 66 F6 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

PerChanBoMode11ABM        = 40 00 04 30 00 00 00 00 00 00 00 00 40 19

2.在*.ini 文件中,40MHz 支持设置是否同时适用于 2.4GHz 5GHz?  

# MIMO 支持

# 0 -禁用、1 -启用
#注:启用 MIMO 支持时:
第1个。 必须禁用40MHz 支持
第2步。 NumberOfAssembledAnt2_4必须为2
编号
MIMO_Enable = 1

编号
支持#40MHz
# 0 -禁用、1 -启用(默认值)
编号
HT40MHZ_Enable = 0

谢谢、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jennifer、

    遗憾的是、如上一篇文章中所述、我们没有 CMW500来尝试对您的问题进行故障排除或重复处理、因此在该特定测试仪上测量 WL18xx 器件时似乎存在已知问题。 但是、我们确实验证了使用 Litepoint 时、输出功率与在测试模式下使用校准器完成的功率相匹配。

    谢谢、
    Alexis