This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用 cc3220在 thingsSpeak 通道上上传传感器数据

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, ENERGIA, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/781505/cc3220sf-launchxl-upload-sensor-data-on-thingspeak-channel-using-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SFENERGIAUNIFLASHCC3200

您能不能帮助我如何使用 cc3220sf launchpad 和 Energia 在 thingsSpeak 通道上上传传感器数据。 您能在 Energia 中为我提供 thingSpeak 库吗? 请快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此论坛上提出与 Energia 相关的问题- forum.43oh.com/.../

    BTW... Energia 不完全支持 CC3220SF 器件(尚不支持从 XIP 闪存执行、不支持用于外部闪存的文件系统等)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然没有得到任何东西... 那么、如何对我的 cc3220进行编程以在 thingspend 服务器上发送数据、您能帮我、因为我知道只有 Energia 编码仍然无法使用 CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供合适的手册来开始使用 CCS 进行编码吗?这可以帮助我解决上述问题。
    我还迫切需要它、因为我有 TI 竞争对手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为使用 CC3220进行开发的重要资源如下:
    - CC3220芯片数据表( www.ti.com/.../cc3220sf )
    - CC3220 LaunchPad 说明( www.ti.com/.../sprcag0 )和 LaunchPad 原理图( www.ti.com/.../swru463 )
    - CC3220 SDK ( www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC32XX-SDK ),提供 MQTT 客户端等示例以及 SL_ API 说明
    - SimpleLink Academy ( training.ti.com/simplelink-academy-cc32x0-sdk )
    - CC3220程序员指南( www.ti.com/.../swru455 )
    -OOB 应用程序说明( www.ti.com/.../swru473 )
    -用于编程持续器件复位的代码的 Uniflash 软件说明( www.ti.com/.../swru469 )
    - TI-RTOS 内核技术讲座( processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_the_TI-RTOS_Kernel_Workshop )

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您、如果我没收到、我会与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想、第一步您可以检查 Energia 的使用方法、也许您会更容易。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不能帮助你解决这个问题。 但看起来 CC3200和 Energia 有一些发布到 thingSpeak 的示例。 我认为这对您来说可能是合理的起点。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Jan 指出的、我们不支持在该论坛上使用 Energia。 您将需要使用43oh 论坛获取 Energia 支持。
    查看 thingsp朗 读文档、您可以使用 MQTT 进行通信:
    www.mathworks.com/.../mqtt-basics.html

    如果是这种情况、我建议您查看 SDK 中的 MQTT_CLIENT 示例、然后使用 Wi-Fi MQTT SimpleLink Academy 模块熟悉该模块:
    dev.ti.com/.../
    但是、该代码不基于 Energia、因此您必须自己查找 Energia MQTT 示例。

    如果您对使用我们的 SDK 连接 MQTT 代理(如 thingspree)有更多问题、请随时告知我。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能不能帮我初始化 Energia 中 cc3220的 PWM 引脚
    例如、 在 Energia 中、模拟0引脚被命名为 A0、那么 PWM 引脚应该被命名为什么名称?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢它能帮我一点忙