This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:调整 TX 功率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779937/linux-wl1835mod-adjust-tx-power

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们在 orot管道 中使用 WL1835MOD。 对其执行认证测试(FCC 和 EU)时、所有测试通过的 TX 功率已由认证实验室确认。 我们现在需要设置该 TX 功率。 我们在哪里以及如何设置它?

此致、

法里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用校准器工具在测试期间设置 Tx 功率:
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing

    也可以使用.ini 文件来调整 Tx 功率、该文件使用运行模式中使用的 wlconf 应用程序生成 wl18xx-conf.bin。
    www.ti.com/.../swru422a.pdf

    wlconf 文档:
    www.ti.com/.../swra489.pdf

    但是、.ini 文件由模块供应商生成和提供、并经过精心调整以进行验证等
    对其进行更改是不明智的、因为您将会中断认证。

    因此、除非您真的知道自己在做什么、否则我们强烈建议您不要进行此类更改。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    我们希望根据认证报告为 WiFi 模式(而不是 PLT 模式)设置 TX 功率。 如果不是针对.ini 文件、是否无法在 WiFi 模式下设置 TX 功率?

    此致、
    法里亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案是否定的

    您无法在运行时控制来自驱动器的 Tx 功率。

    最大 TX 功率值通过 wl18xx-conf.bin 中的.ini 文件进行设置、固件在运行时在内部处理 TX 功率。

    此致、

    Eyal