This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:使用文件系统和配置过程

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/781483/cc3220moda-using-file-system-and-provisioning-process

器件型号:CC3220MODA

你(们)好

我们的客户使用 cloud_ota 样本作为其应用的基础。

在 cloud_ota 示例中、将处理配置以连接接入点。
实际上、客户使用此过程连接 AP。

此外、他们还希望使用来自主机的 CC3220MODA 文件系统。

根据配置期间 P21314.10.5主机命令中的 SWRU455E、将不会提供服务。
因此、对于将文件系统与 cloud_ota 结合使用、有一些问题。

1。
在完成配置之前,我们不能从主机使用文件系统?

2.
配置完成并连接到 AP 后、是否可以从主机访问文件系统?

3.
如果由于配置而无法使用文件系统、
是否可以使用停止 provisiong 进程以外的文件系统?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.不 在配置过程中、对文件系统 API 的调用将返回-2014 (sl_RET_CODE_PROVISIONING_IN_PROGRESS)。
    2.是的、在配置停止后可以执行。
    3.不 您必须停止配置过程才能使用主机中的文件系统来创建/读取/写入/删除等 文件。

    最棒的
    本·M