This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:HTTP POST 问题

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780363/cc3200-http-post-issue

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3100

各位专家、您好!

问题是我正在创建两个正常工作的 HTTP POST 客户端。 这样做的目的是为了发布到第一个客户端、它首先创建一个套接字、发布、然后通过其他客户端 HTTP 发布删除自己。 但经过一段时间后,我将进入 SL_NetAppDnsGetHostByName()。 如何克服这一问题、为什么会发生这种情况?

在 driver.c 文件中、它卡在 g_bDeviceRestorartIsRequired = true;该怎么办?

请告诉我,如果有答案,我将不胜感激。

谢谢、此致、

Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    您是否确切知道 SL_NetAppDnsGetHostByName 的停留位置? 您是否还在修改 SDK 示例或从头开始创建自己的示例? 请确保格式化闪存并对最新的 Service Pack 进行编程。

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesu

    您 是否知道 SL_NetAppDnsGetHostByName 的确切位置? 在调试之后,我知道它卡 在下面的函数 verify_no_error_handling_in_progress ()中;我们不是在修改 SDK。 我刷新的 Service Pack

    CC3100_CC3200_ServicePack_1.0.1.131-2.11.0.1。 如何避免使用此函数 verify_no_error_handling _in_progress()?为什么会使用? 请尽快告诉我。 我将对此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于某种原因,主机驱动程序将重新启动标志设置为 true。 您的代码中有一些内容会引起该标志并导致挂起。 您能否在卡滞之前分享您的代码所做的工作的代码片段?

    Jesu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修复了我的问题、它需要 大量的分步调试。 因此、我克服了这个问题。 感谢您的帮助、为我提供了宝贵的时间。

    此致  

    Manish Thakur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    很高兴您解决了您的问题。 闭合螺纹。

    Jesu