This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:如何在 Energia 中将 CC3200与16*2 LCD 连接。 任何人可以帮助我将 cc3200与 LCD 以及 Energia 中的代码连接起来吗?

Guru**** 2815415 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/781005/cc3200-launchxl-how-to-interface-cc3200-with-16-2-lcd-in-energia-can-anyone-pls-help-me-to-connect-cc3200-with-lcd-along-with-the-code-in-energia

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

如何在 Energia 中将 CC3200与16*2 LCD 连接。 任何人可以帮助我将 cc3200与 LCD 以及 Energia 中的代码连接起来吗?