This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/SIMPLELINK-CC3220-SDK:cc3220s

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780698/rtos-simplelink-cc3220-sdk-cc3220s

器件型号:SIMPLELINK-CC3220-SDK

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我要将本地 OTA 添加到我的项目中、但代码大小对于我的项目至关重要。

请告知您是否有关于集成的任何指南、以及是否需要将所有本地 OTA 示例代码添加到我的项目中

谢谢

此致

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    您尝试对本地 OTA 工程执行什么操作?
    您是否计划使用内部 HTTP 服务器将 OTA 包上传到 CC3220? 如果是、您实际上无法从本地 OTA 工程中删除任何特定代码、因为需要所有代码。
    如果不打算使用内部 HTTP 服务器、则可以删除处理 HTTP 服务器的代码。 这将是 link_local_task.c、以及 local_ota_task.c 中涉及 HTTP 服务器的一些代码。 除此之外、您仍需要包含 OTA 库以及 local_ota_task.c 中的 OTA 状态机处理代码、这构成了代码大小的大部分。

    请记住、如果要尽可能减小代码大小、应在编译器设置中启用优化。 默认情况下、编译器优化处于关闭状态、以便于调试。 如果您需要更多有关优化项目代码大小的说明、或者您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael