This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:升级加速计功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780502/cc3200-upgrading-the-accelerometer-capabilities

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3120

我目前正在寻找一款用于监控电机振动的产品。 我已将 tiddk5a -TIDA-01575 -无线状态监控器作为最佳解决方案进行了审查、但我被 CC3200的简单方法所吸引。 只有它缺少频谱范围。 我想知道是否可以对 CC3200进行重新编程以扩大其频率范围、以及如何进行编程?

请帮助。  

JSV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JSV:

    遗憾的是、CC3200 ADC 具有固定的采样率、无法更改。 如果您想将 Wi-Fi 添加到现有的 TI 设计中、我建议将 CC3120网络处理器与 MSP432P401R 配合使用。

    此致、
    Sarah