This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:希望读取块中的单个文件、而不是读取整个文件。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780498/cc3100-want-to-read-single-file-in-blocks-rather-than-reading-entire-file-altogether

器件型号:CC3100

您好!

我正在使用 CC3100、我将一些文件存储在 CC3100的 SFLASH 中、并希望以块数读回该特定文件、而不是完全读取整个文件并存储在单个阵列中。

请建议如何使用 sl_FsRead ()函数实现此目的。

希望获得 Quik 帮助。

谢谢、

Pradeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SDK 中的文档。

    C:\ti\CC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\docs\simplelink_api\html\group___file_system.html

    状态= sl_FsRead (FileHandle、0、readBuff[0]、readSize);
    

    还提供了一个示例

    C:\ti\CC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\examples\file_operations

    此致、
    Chris