This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:WiFi 网络上的多个 CC3220

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/780017/launchcc3220modasf-multiple-cc3220-on-wifi-network

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

您好!

我有一个一般应用问题。  我开始使用 LAUNCHCC3220MODASF 评估 CC3220。  到目前为止、我已经使用该板作为接入点运行了开箱即用演示。  如果我希望将多个电路板连接到接入点、那么这些器件的数量有哪些限制可以连接到同一接入点?

我还有一些其他一般应用问题、想知道我是否可以通过电子邮件向应用工程部门进行讨论、它们更适合离线讨论。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    CC3220器件在 AP 模式下最多支持4个客户端。 这意味着、当 CC3220用作接入点时、您可以连接四个 WiFi 客户端/站。 但 CC3220的接入点模式通常用于器件配置。 在此模式下、WiFi 端不提供省电功能。

    有关 CC3220器件的技术问题、最好在论坛上咨询、因为您也可以从 CC32xx 器件的其他用户那里获得答案。 这可以让您更好地了解整个问题。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jan、

    配置为在网络上后、数量限制是否仅取决于网络?  是否有关于这些装置的同址、装置之间的最小距离的指导?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    如果将 CC3220器件配置到网络中、则取决于基础设施的功能(这意味着接入点的功能)。

    我不确定你的意思是关于位置。 您的 CC3220器件需要处于来自 AP 的信号范围内。 但我可能应该提到、CC3220不能用作"WiFi 网状"设备。

    1月