This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220MOADASF

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779697/launchcc3220modasf-cc3220moadasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

如果我 在设计中使用 CC3220MODASF、如何直接集成 UFL 天线、我们能否直接将其焊接到模块上(在绿色中间的裸露黄金部分上)以使用它?

我对它的用途有疑问。

CC3220MODASF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否您不能将 UFL 天线直接焊接到模块上。 如果您需要使用外部天线、则需要使用 CC3220MODSF (不带集成天线的模块)并在 PCB 上装配 uFL 连接器。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、

    不能、暴露的铜不提供射频组件。 对于 CC3220MODAx 器件、射频信号直接从集成 CC3242的射频引脚路由到 PCB 天线、因此无法添加 uFL 连接器。

    如果您的设计中需要 uFL 连接器、则可以切换到 CC3220MODx (非天线模块)器件。 这里的权衡是、您需要一个用于无线 TX/RX 的芯片天线。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    在 PCB 天线的情况下、UFL 天线的强度是否会增加?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankur、

    当在2.4频带上使用 uFL 时、您可以预计功率将降低至少一 dB。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankur、

    介绍天线相关内容的好视频: training.ti.com/importance-antenna-design-optimized-range-performance

    1月