This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:配置客户端域名

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779734/cc3220mod-configure-client-domain-name

器件型号:CC3220MOD

您好、社区

只是想知道它是否可能…

我们使用2个 wifi 模块。 一个作为 AP、一个作为客户端。 客户端具有固定的静态 IP。

为了对 AP 进行 OTA 更新、我们可以通过域名(由配置)访问其网页  

sl_NetAppSet (sl_NetApp_DEVICE_ID、sl_NetApp_DEVICE_domain、strlen ((char*) domainname)、domainname); 

是否可以设置类似的域名以访问客户的网页?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 这是不可能实现的、因为不存在实现此目标的网络技术。 要在网络中查找设备,您需要使用零配置协议之一(mDNS、LLMNR 等)。 CC32xx 器件支持 mDNS 协议、但另一方面支持此协议存在问题(例如 iPhone + MAC 支持 mDNS、Windows 仅本地支持 LLMNR、Android 不支持其中任何协议-需要使用第三方应用程序)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太差了
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jan 的帮助!

    Vincent、如果您有新问题、请随时发布新的 E2E。

    闭合螺纹。

    Jesu