This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:CC3200旋转应用

Guru**** 2768385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778957/cc3200mod-cc3200-rotating-application

器件型号:CC3200MOD

大家好、我对产品 CC3220MODASF12有疑问。 是否可以在每分钟旋转30、000圈的电路板上使用此产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max、

    我将咨询我们的可靠性团队、并就此与您联系。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    这不是我们在 IC 开发过程中验证/验证的结果、您需要在结束时完成结算 我们在 x、y 和 z 方向执行了振动测试、在20到2000赫兹之间。 希望这对您有所帮助。

    您 打算用于什么应用?

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    感谢您提供相关信息。

    为了进行调节、我们需要有关钻头的信息。 因此、让我选择此模块以获取此信息。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    我将关闭此主题。 如果您有任何其他查询、请启动新的查询。

    谢谢、