This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:CC3200

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/779045/ccs-cc3200-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从服务器将文件下载到文件系统、并使用示例项目"file_download"。 我能够编译 CC3200 Launchpad 并对其进行编程。 但是、当我运行代码时、在打印"开始下载文件"后、代码似乎会锁定。 我跟踪了该字符串,并在代码中添加了一些调试注释,并发现调用 GetData()函数后问题似乎会出现。 我在函数中的每个步骤后添加了要打印的调试代码、并发现它在此处锁定:

HTTPCLI_setResponseFields (CLI、ID);

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    当您说"锁定"时、此函数是否不返回?

    VR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vince、

    是的、没错。

    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    您是否对该示例进行了任何更改? 您能否共享从示例中获取的 UART 打印件?

    VR