This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:MATLAB/Simulink

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778856/cc3220sf-launchxl-matlab-simulink

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

Matlab / Simulink 是否支持 CC3220SF-LAUNCHXL 软件开发?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    不、不是我知道的。

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    而不是直接。 您可以对 CC3220和其他 MCU 使用 MathWorks 通用嵌入式工作流程:构建控制器/算法;生成 C 代码、并将其导出到 CCS 进行部署。 我们还提供了一些特定于 Arm 的扩展/优化、作为代码生成的一部分、您可能希望也可能不想了解这些扩展/优化。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认 Brian!

    最棒的
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    感谢您的回复。

    Mathworks 是否有开发完全自动代码生成的计划、与 C2000类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    从我的角度来看、这个问题有点向后。

    MathWorks 代码生成几乎适用于每个器件。 我们生成 ANSI ISO C 代码(以及 VHDL、CUDA 和结构化文本)。 基本上、我们会将您的 Simulink 模型或 MATLAB 脚本转换为代码、该代码完全可移植、可以在您想要运行的任何位置运行。 我们有客户在 C6x、Sitara、Tiva、Hercules 以及其他 MCU 和 DSP 上运行该 C 代码。  

    对于特定于器件的支持、答案是否定的;我们没有计划在 C2000对其他平台的支持中遵循这些步骤。 我们的客户确实定制了代码生成以适合其项目(使用优化、特定于器件的编译器等)。 我们无法构建客户可能需要的所有变体、因此我们构建了工具、使客户能够构建他们的应用。 我们提供了一些"乐高"砖、但由您来建造城堡或汽车、或"乐高"中的任何东西。  

    回到您的问题。 是的、我们具有完整的自动代码生成功能、可以生成 C 代码。 但是、我们没有计划提供 C2000以外的特定于器件的支持。 C2000就像我们有关如何为器件构建完整工作流程及其功能的参考示例一样、LaunchPad 也是 TI 在 PCB 上使用芯片的参考示例。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    非常感谢您的详细回答!