This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:ADC 初始化和配置、ADC 代码

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778661/ccs-cc3220-adc-initialization-and-configuration-adc-code

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 CC3220的 ADC 函数。 技术参考文献(文献编号:SWRU465)中有一章13.5提供了一个用于初始化和配置的代码。 但当我阅读名为'adcsinglechane'的示例(我在附件中添加此示例)时、在 simplelink_cc32xx_sdk 中、代码完全不同。 我还在以下文件中读取 cede:adc.h、adc.c、adc.h、adc.c、ADCCC32XX.h、 和 ADCCC32XX.c;但是、我仍然找不到与下图类似的代码。

我的问题是:

如果我想使用 ADC 函数、应该根据这些文件执行什么操作?  真正需要使用哪部分代码?

 e2e.ti.com/.../adcsinglechannel.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xinrong、

    我们的示例使用 TI 驱动程序、而文档中的示例为 DriverLib。 TI 驱动程序位于 DriverLib 之上、便于使用我们的器件、并可在 SimpleLink 平台上实现更好的可移植性。 请按照示例中有关如何使用 ADC 的说明进行操作。

    此致、
    Vince