This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:AP 模式、如果我们保持默认网关和器件 IPv4不同、则它不会连接到电话 WiFi。

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/778819/cc3120mod-ap-mode-if-we-keep-default-gateway-and-device-ipv4-different-then-it-does-not-connect-to-phone-wifi

器件型号:CC3120MOD

您好!

我需要知道、在 AP 模式下是否需要保留器件的 IPv4地址和默认网关? 实际上、如果我同时保持不同、那么它会连接到 PC、但它不会连接到电话。

您能解释一下我在这里做错了什么、或者我错过了什么吗?

此致、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、如果您在 AP 模式下使用我们的器件、则是的、器件 IP 应为网关 IP。