This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:RTTT 自动退出

Guru**** 2924850 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1185657/wl1835mod-rttt-automatically-exits

器件型号:WL1835MOD

您好、香榭丽舍

我的客户正在以 固定频率测试 WL1835MOD。 升级 FW 后、RTTT 软件会自动退出。

此外、当连接到 WiLink 模块时、它不会显示如图所示的 MAC 和 PHY FW 版本。

请提供建议。

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "升级固件"是什么意思? 您是否按下了固件旁边的"Load"按钮?

    如果是、它会在"Output"窗口中显示什么?

    您所描述的只是无需下载固件的"连接"。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi

    感谢您的回复。 我会让客户提供详细信息。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../361f3db1e3afd9d8333db8a78adefc80.mp4

    • 此视频显示故障过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../elias_5F00_schematics_5F00_DVT.PDF

    • 添加了硬件原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难从视频中得知失败的原因。

    这是新硬件吗? 您以前是否使用过它?

    您可以探测固件记录器文件。 您知道怎么做吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此模块通常在正常模式下工作、例如 AP 模式、其他 PC 可以连接到该模块。 但是、在测试模式下、需要进行恒定频率测试、因此出现视频问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您在通过 UART 和 RTTT 进行工作时遇到问题、我们需要了解原因。 本视频不会显示太多内容。

    您是否知道如何使用 gLogger 捕获固件日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图上、我可以看到它是 TP30 (WL_UART_DBG)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何使用 gLogger 捕获固件日志。能否提供有关如何获取固件日志的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许在它之前、我可以在您的原理图中看到 IRQ 线路未被连接至上拉。 这是 R82。

    对于调试模式、您需要使用10Kohm 电阻器将其拉至高电平。 您可以先尝试一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R82使用10K 电阻器连接、RTTT 自动退出现象仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 R82位置使用10K 电阻器、芯片端附近的 R82电压为0V。 它可能会在模块内部下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、主机 MPU 是否可能已经通过 SDIO 线路加载固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      是否有任何方法可以判断我的主机 MPU 是否添加了固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该查看 Linux CLI。 应自动加载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wl18xx_2D00_fw_2D00_4.rare2e.ti.com/.../WL1835MOD_5F00_INI_5F00_C2PC.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我们添加的 FWS 来自 TI 网站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我发现了 RTTT 自动退出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WL1835MOD 模块使用 RTTT 工具发现无法修复蓝牙的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定当前状态是什么。

    从屏幕截图中、您似乎能够获取固件版本。 但是、这是一个非常旧的固件、您附加的文件毫无意义。

    固件应从 git 存储库 https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/下载

    最新版本为8.9.1.0.0、但此固件还需要更改驱动程序、因此如果您没有、请从2022年初开始使用版本8.9.0.0.90。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帮助确认 WL1835MOD 模块的蓝牙固定频率测试工具和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帮助确认 WL1835MOD 模块的蓝牙固定频率测试工具和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    帮助确认 WL1835MOD 模块的蓝牙固定频率测试工具和说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过"蓝牙固定频率测试工具"、您正在询问蓝牙使用哪些工具?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于蓝牙、您可以使用的外部工具是 HCITester、正如您所注意到的。

    我将让 Jessica 回复、因为蓝牙有单独的帖子、如果没有关于 RTTT 的其他问题、请关闭此帖子。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • WiFi 固定频率部件没有问题、您可以关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi

    非常感谢您的支持。 非常感谢。

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题:)