This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220MODSM2MOBR

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1193610/cc3220mod-cc3220modsm2mobr

器件型号:CC3220MOD

大家好、  

 我们使用的是具有 1MB 闪存、256KB RAM 的 CC3220MODASF12MONR。 由于库存可用性和交货周期较长、我们希望使用 仅256KB RAM 的 CC3220MODSM2MOBR。 额外的闪存存储器将允许我们在未来进行进一步的开发。  

问题:

  1. 我们是否可以向  CC3220MODSM2MOBR 添加外部闪存? 它支持的最大大小是多少。  
  2. 如果我们可以添加外部存储器、您建议 使用哪种总线? 是否有芯片推荐?   

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    这些模块将已经具有外部闪存存储器、用于保存在引导时加载的服务包、应用程序等内容。 该外部闪存将使用 SPI 接口、而不是可从中执行指令的内容。 这将限制其使用、并且不等效于内部 XIP 闪存。

    我还想指出的是、您正在查看的新器件不会像以前那样具有集成天线。