This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:在 LPDS 模式下 CC3220S 的电流消耗更高

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921916/cc3220s-more-current-consumption-of-cc3220s-in-lpds-mode

器件型号:CC3220S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

你(们)好

我在 CC3220S 的 LPDS 模式下面临高电流消耗问题。

在我们的定制固件上进入 LPDS 模式后、它将持续提供18~24mA 的电流、同时使用 TI LPDS 示例代码运行、仅消耗287uA 的电流。

我们在云 OTA 示例上构建了代码、并且只有一个线程与 cloud_ota 线程不同。

已在 TI Launchpad 上执行测试。 因此、在这里、我确信我们在 firware 中缺少一些东西。

您能不能帮助我我们缺少哪些设置或配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit、

    您是否通过调用 enablePolicy()来启用 TI-RTOS 电源策略?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    是的、我们正在启用电源策略。

    这里需要注意的一点是、我们已通过云 OTA 示例构建了代码。 在这里、我们还有另一个观察结果、即每个线程都需要单独休眠。 对吗?

    此致

    Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravija、

    没错。 如果您发现某个任务正在循环但没有执行任何操作、请首先尝试添加睡眠(10)以使该任务进入睡眠状态10秒钟。 如果你发现了问题、那么我将开始考虑一种更好的方法、使用信标或邮箱将该任务置于睡眠状态。

    BR、

    Vince