This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:CC3235SF 会自行重置并完全停止运行、但不会完全停止 CC3220SF

Guru**** 2589235 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926457/launchxl-cc3235sf-cc3235sf-resets-itself-and-dies-completely-but-not-cc3220sf

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3235SFCC3220SF

您好!

在达到分辨率之前、我的原始线程似乎已锁定。 我再次宣布会议开幕,希望我们能够找到解决办法,因为所述的最初问题仍在继续。 有关详细信息、请参阅原始帖子。

我可以确认使用的 Uniflash 版本与此问题无关、即使在6.1.0版中也是如此。 CC3235SF 会始终如一地自行复位、并最终脱机。 添加看门狗甚至不起作用、整个平台变暗了。

我们已在具有相同 FW 的 CC3220SF 以及刚刚发布的 SDK 4.20上并排重复此测试。 CC3220SF 保持预期、CC3235SF 将经历多次复位并最终裸片。

我们可以做些什么来帮助跟踪这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我可以确认使用的 Uniflash 版本与此问题无关、即使在6.1.0版中也是如此。 CC3235SF 会始终如一地自行复位、并最终脱机。 

    我在前面的主题中看到、使用 Uniflash v6.0时、您提到的问题不存在。 是否仍然是这种情况,或者您是否最终能够在 v6.0中重现此问题? 如果它与 Uniflash 版本相关联、这将为我们提供一些需要关闭的功能。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu:

    在长时间访问和测试之后:

    [报价]我可以确认使用的 Uniflash 版本与此问题无关[/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我团队的某个人在 CC3235上重现了此问题。 我们看到 NWP 保持活动状态、一段时间后系统会卡住。 我们已向研发部门提交了一份 TT、我将在调试工作进行时随时向您更新。 请待机。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesu、

    请告诉我们、当您有服务包供我们试用时、我们热切希望我们的项目能够随着 CC3235SF 的发展而不断前进、对此您表示感谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    此修复程序适用于 Q3 SDK、但可能不会在最早的9月底发布。 这是否会导致项目时间表出现问题、或者您是否能够等到 Q3 SDK 发布?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    无论我们有什么机会、即使在 Beta 状态下、我们也能更快地获得 SP。 不幸的是,我们的所有项目都在这一阶段停滞不前。

    此致、
    将会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    遗憾的是,这一问题已经查明,但仍未得到解决。 我们现在正在确定优先级、但我没有任何东西可供您测试。 我会在有问题时立即通知您。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    因为这将需要一些时间、所以我将关闭此主题、并在有更新时私下向您发送消息。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesu、我很感激。 当您有消息时、请告诉我们、很高兴在我们的结尾进行测试