This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:除 SDIO 之外的 AM65x 连接方法

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927229/wl1835mod-am65x-connection-methods-other-than-sdio

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:AM6528WL1835

您好!

我的客户希望使用 AM6528和 WL1835。

 

客户希望在 AM6528上使用 eMMC 和 SD 卡、因此他们最多只使用两个 AM65x 的 MMCSD (SDIO)。 SDIO 不足、我们无法将 WL1835 (Wi-Fi)连接到 AM65x。

 

是否有办法解决这个问题?

(例如、通过 QSPI 将 WL1835连接到 AM65x。)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、WiLink8支持通过 SDIO 接口传输 SPI。 尽管首选4位 SDIO、因为它可提供更好的吞吐量等

    谢谢
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >>是的,WiLink8支持通过 SDIO 接口传输 SPI。

    太棒了! 您能告诉我有关 WiLink8 SPI 文档和 SPI Linux 驱动程序的信息吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sauraph:

    您是否有关于 SDIO 上的 SPI 的任何信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考

    谢谢

    Saurabh