请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHCC3220MODASF 大家好、
Moda Launchpad 上的 J13具有连接到 SPI 的标签连接接头。 我尝试在电路板上放置一个、但我需要验证引脚排列。 我将 JLINK 与 TC2050 20引脚适配器搭配使用 、并根据 JLINK 和 Tag Connect 提供的数据表在 J1上创建了引脚分配。 J12上的引脚分配是刚刚从 launchpad Gang 连接器复制的引脚分配。
对于 SPI 编程的 JLINK 设置、我是否正确为 J1引脚分配了引脚? 使用 TI 的哪个编程器在 J12上创建引脚?
当我处于该状态时、JTAG 连接器看起来更简单、但如果有人可以检查它、我会很感激。
谢谢!