This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:缓慢下载指示数据包

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924493/ccs-launchxl-cc3235sf-slow-download-indication-packet

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:CC3235SFCC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在从事一个 BLE 项目、以从 sensortag 收集数据。 我使用 BoostXL CC2650在 CC3235SF 上对中央应用程序进行编码。 我的应用将我的 CC3235SF/CC2650很好地连接到 sensortag。 但是、当我尝试通过指示数据包下载数据时、我需要等待至少20min 才能接收一个太长的数据包... 您是否对原因有任何了解? 您是否知道我是否可以使用配置接收到的 Paquet 频率的 HCI 命令更快地从 sensortag 下载数据?

Paul-Emile Perrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-Emile、

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请在7月24日之前更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-Emile、

    同时、您能否说明您在 CC2650上使用的 SDK 版本并提供有关设置的更多详细信息?  

    此外、您是否使用了示例固件项目(例如 simple_peripheral)?

    这些详细信息将帮助我们团队的成员解决您的问题。

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将最后一个 SDK:Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_00_35用于 CC2650上的 HostTest。 我在 CC3235SF 上运行的应用基于来自 msp432e4 SDK 的 SimpleCentral 应用、该应用通过 UART 层发送 HCI 数据包。  

    Paul-Emile Perrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复表示歉意、因为在过去几周内、我对此进行调查的可用性受到限制。

    我曾对此进行研究、并有以下问题:

    1. 您使用的是 CC2650还是 CC2652器件? 我认为您列出的 SDK 的 host_test 映像与 CC2650不兼容
    2. 您是否尝试过 SimpleLink SDK BLE 插件中的 host_test 预构建映像? 我相信这些都是针对 MSP432E4器件上的 simple_central 示例进行专门配置的。 我不确定 来自 Simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_00_35 SDK 的 host_test 映像是否可以在不进行修改的情况下开箱即用。
    3. 您是否观察到 BLE 连接除了接收指示数据包的速度慢之外存在任何问题? 您是否有机会观察 BLE 连接、从而访问监听器?  

    此致、
    Michael