主题中讨论的其他器件:CC3135
在移植说明中、有关 CC31xx/32xx 芯片的 TI 编程指南提到了
内部 sl_IfStartWriteSequence (_SlFd FD)和
2. 第19.5章中的 int sl_IfEndWriteSequence (_SlFd FD) API
在移植中、这些 API 在 i.MXRT 1052 LPUART/LPSPI 实现中有何必要?
我是否可以将这些 API 保留为未定义?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在移植说明中、有关 CC31xx/32xx 芯片的 TI 编程指南提到了
内部 sl_IfStartWriteSequence (_SlFd FD)和
2. 第19.5章中的 int sl_IfEndWriteSequence (_SlFd FD) API
在移植中、这些 API 在 i.MXRT 1052 LPUART/LPSPI 实现中有何必要?
我是否可以将这些 API 保留为未定义?
您好!
如果您不需要在平台上使用这些 API、则可以将其保留为未定义。 在 CC3235上运行的主机驱动程序实际上具有未定义的函数。
请记住、simplelink.h 中的文档针对这些函数提及了这一点:
默认情况下、驱动程序在几次事务中写入命令、以允许零复制机制。 \n
为了启用抖动缓冲器以提高通信线路利用率、CAN 实现了
此外、以下定义:
- sl_IfStartWriteSequence
- sl_IfEndWriteSequence
如果您需要对这些函数进行更多澄清、或者对 CC3135有进一步的移植问题、请告诉我。
此致、
Michael