This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:MAC 地址

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927823/cc3220moda-mac-address

器件型号:CC3220MODA

Team、您好、如果您有哪些方法可以直接获取 Mac 地址、我们将寻求您的帮助。  

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    您可以将 sl_netcfg_MAC_address_get 命令与 sl_NetCfgGet API 一起使用、以从器件获取 MAC 地址。

     主机驱动程序 API 指南提供了此 API 的详细说明以及如何使用每条命令的示例。 从我提供的链接中、您可以在模块> netcfg > sl_NetCfgGet 下找到 NetCfgGet API 信息。

    此致、

    Paul