This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC31XXEMUBOOST:Uniflash 就在这里...

Guru**** 2386710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926638/cc31xxemuboost-uniflash-just-sits-there

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我选择启动 Uniflash 的快捷方式、它位于那里大约10分钟、然后它继续...

我不知道在文件系统上加载设备列表的位置、也不知道为什么加载文件需要这么长时间...  但是我2月份装回它时、它运行良好

如今、一切都浪费了我的时间等待它让我继续。

在我的另一篇文章中、我被告知去做一些工作、然后被标记为已解决。  且开机自检已锁定。

使用变通办法解决错误不会"解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您是否安装了最新的 UniFlash 版本 6.1.0.2829? 您使用的是什么操作系统?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    不、我使用的是5.2。  几个月前我就按照指示安装了它、它运行良好。

    现在、当我尝试启动它时、它就在那里很长时间。  为什么它会中断?

    此外... 这些项目存储在何处?  当它最终确实开始 (从现在开始很长时间) 或我使用我所指的"旁路"时、有一个"最近的项目"列表。   它们在我的文件系统中的什么位置?  如何在源代码控制系统中保护它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    该软件的早期版本中已有许多错误修复、包括器件列表生成。 如果您在最新的6.1.0版本上继续看到该问题、我们可以进一步调查。

    如果您从命令行运行 SLImageCreator.exe、它将显示默认项目目录。 要更改它、请在 simplelink/imagecreator/bin 文件夹中使用以下行创建 cfg.json:

    {"projectDir":"C:\\test\\projects"} 

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、出于某种原因、5分钟的延迟刚刚停止。  现在它在3秒内加载。

    这一变化大约在一周前出现。

    感谢您提供有关项目存储位置的信息。