This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:是否禁用直接模式的配置?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927555/cc3235modasf-disable-provisioning-for-direct-mode

器件型号:CC3235MODASF

大家好、我正在开发

 LAUNCHCC3235MOD 上的固件

我必须将 SimpleLink 配置为 P2P。

我从 SWRU455J 中了解到配置是针对 AP 和 STA .... 那么,如果我将 SimpleLink 配置为 P2P,我必须禁用配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 配置不是自动的。

    您需要专门定义 Auto-PROVSIONING 或调用 sl_WlanProvening 命令以启用它。

    BR、

    Kobi