This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:手动 WiFi 连接-正确方式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927327/cc3220sf-manual-wifi-connection---proper-way

器件型号:CC3220SF

尊敬的 TI 和其他人!

在我的应用中、我希望完全控制到 WiFi 的连接。 因此、我更愿意禁用 CC3220SF 的自动连接功能(使用 SL_WLAN_CONNECT_policy (0、1、0、0))。
我本希望使用函数 sl_WlanProfileAdd...)存储一个连接配置文件。

连接到具有已存储配置文件凭据的 WiFi AP 的唯一可能选项是我将连接策略切换到自动连接(sl_WLAN_CONNECT_policy (1、1、0、0))吗?
如果设置了自动连接选项、是否会立即启动到 WiFi AP 的连接?
从器件的角度来看、它是否安全? 我不确定我在这里修改何种类型的内部存储器、其耐用性如何。

还是使用函数 sl_WlanConnect 而不存储任何自动连接配置文件的更好方法?

您会推荐什么?

感谢您的回答!

此致

Jiří μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiří、

    您肯定应该使用 sl_WlanConnect() API。

    用于更改连接策略的 API 需要 sFlash 写入周期。 每个 sFlash 扇区的写入周期数保证约为100k (取决于所使用的 SPI 闪存类型)。

    另一个选项可能是禁用永久配置并更改连接策略,但 sl_WlanConnect() API 的使用是非常直接的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的推荐、我将遵循!

    此致
    Jiří μ A