This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:来自前 Wiki 的 Rx 测试和 TX 测试文档

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927085/wl1837mod-rx-testing-and-tx-testing-docs-from-former-wiki

器件型号:WL1837MOD

您好!

您能告诉我这些以前的 wiki 页面的内容托管位置吗?

https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_RX_Testing

https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

     两条链路仍处于活动状态。  他们都为我打开了。  可以再试一次吗?

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Travis。

    我不断向您询问这些 wiki 问题:)

    是的、我们还发现 wiki 链接正在重新运行、最近这部分 wiki 出现了故障。 现在、wiki 似乎还可以、但从长远来看、随着 wiki 最终逐步淘汰、我们需要知道这些信息将在何处获取。

    谢谢、

    -Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、计划在年底之前迁移到 TI.com 上的应用手册/用户指南。

    此致、

    特拉维斯