This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:mysimplelink.net 的默认 index.html 文件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927363/launchcc3220modasf-default-index-html-file-for-mysimplelink-net

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我在使用网络终端示例代码时、想知道是否可以为启动 AP 模式并将计算机连接到网络后转到 mysimplelink.net 时出现的 mysimplelink 网页编辑 html 文件。 我浏览了 Service Pack 和工程中的大多数 c 代码和文件、但无法找到该特定的 html 文件(index.html?)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    html 页面存储在文件系统中(位于/www/或/www/safe 下)。

    ROM 包含几个可以覆盖的默认页面(当然、您也可以添加新内容)。   

    有关 HTTP 服务器的详细信息、请参阅程序员指南(https://www.ti.com/lit/ug/swru455k/swru455k.pdf)的第9章。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我所说的 html 文件位于 ROM 中、因为它不在文件系统中、也不在文件系统中/www/下。 我想我的问题是、我是否能够从 ROM 中获取 html 文件进行编辑? 它的深度是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法更新(或查看) ROM 中的内容。

    您需要创建自己的一个。

    在"本地 OTA" 和"开箱即用"示例中、我们提供了一个压缩的 uniflash 项目、其中包含 html 页面(包括 index.html 的版本)。

    如果将工程导入 Uniflash、则可以加载文件并更新它们。

    BR、

    Kobi