This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi 发送

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/927241/cc3235modasf-wifi-transmit

器件型号:CC3235MODASF

1) 1)在 WiFi 传输期间、网络处理器是否会标记为 ARM 以告诉 ARM 它正在传输? 我们是否可以使用 CC3235 ARM 的 GPIO 向主处理器标记 WiFi 正在传输?
2) 2)是否有办法阻止或阻止 WiFi 通过 ARM 传输? (例如、主处理器标志通过发送给 CC3235 ARM 和 ARM 的信号指示网络处理器停止传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确切希望实现什么目标?

    1.您可能会看到设备需要通过共存机制(CC3235上的共存引脚)访问2.4G 天线的确切时刻。 但应用处理器的速度不够快、无法利用这些信息执行任何操作。

    2.如果要停止 WiFi PHY,可以通过 sl_Stop()禁用 NWP。

    1月