This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:AP 列表

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926911/ccs-cc3220sf-launchxl-ap-list

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我处于 AP 模式时、simplink 是否提供用于扫描所有 AP 的 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 CC3220和 CC3235器件上、这是可行的。 限制仅限于 CC3200。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它的 API 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Asaf、

    要执行扫描、您需要使用 sl_WlanPolicySet 设置扫描策略参数、然后调用 sl_WlanGetNetowrkList 来检索扫描结果。 您也可以直接调用 sl_WlanGetNetworkList 进行单次扫描。

    用户 指南的第4.7节介绍了这些 API 调用。  

    此致、

    Paul