This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF

Guru**** 2543210 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926980/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我使用的是 CC3220SF 芯片。 我想让 WLAN 策略始终保持开启状态

是否可以在 WLAN 策略始终打开的情况下启用省电模式?

提前感谢您

BR、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sneha、

    否当 WLAN 策略设置为“Always On”(始终打开)时,您无法启用省电模式。 使用常开策略、禁用 LPDS 和省电模式。

    请参阅 用户指南中的表15-2

    此致、

    Paul