This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:第一个 Wi-Fi 连接失败

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926766/cc3235modasf-first-wi-fi-connection-failed

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:LAUNCHCC3235MOD

你好

我正在使用 LAUNCHCC3235MOD 演示板开发固件。

我使用 Visual Studio 2019开发了 C#版 UWP 软件。

固件将 SimpleLink 配置为 P2P 客户端、并将安全性配置为按钮类型。

从我使用 SimpleLink 连接 PC 的时间来看,屏幕上会显示一个对话框,询问我“是否要将设备与 PC 配对?”

如果我单击"确定"、程序将 SimpleLink 与 PC 配对、然后我可以在 SimpleLink 和我的 UWP 应用程序之间传输数据。

如果我复位演示板、重新启动 UWP 软件、然后我尝试将 PC 与降级板重新连接。UWP 软件告诉我器件已配对、且具有相同的 UWP 代码(第一次使用)

提出未处理的异常...

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是与 Windows 相关的问题、因为它似乎与 CC32xx 器件无关。 我认为最好在 MS 社区论坛(MSDN 论坛)上提问。 我不确定这里的人是否知道确切答案。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。