This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:如何使用 SPI 从 PDM MIC 采集数据

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926156/cc3200-launchxl-how-can-i-use-spi-to-acquire-data-from-pdm-mic

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好、E2E、

我们正在进行一个项目、在该项目中、我们需要使用 PDM MIC 采集的超声波信号(stero-mode)、并且我们希望使用 SPI 来收集数据。 我听说在 SPI 原型设计中、数据以帧(每8位或16位)传输、并且在每个帧之间的间隔期间、数据可能会丢失。 是否有可能连续收集数据? 还是有其他解决方案? 如果是、您可以给我发送一份应用手册吗?  P.S. 我们希望数据更加"连续"、而不是"离散"。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据使用的数据缓冲方案、来自 PDM 麦克风的数据可能会丢失。 但是、如果 SPI 时钟速率足够高、则情况不应如此。 这是因为使用 SPI 时、20MHz 的最大时钟速率应远高于音频所需的典型数据速率、因此单个帧的传输速度比帧的实际时间长度快得多、从而留下足够的开销并防止数据丢失。

    话虽如此、CC3200还具有 I2S 接口、更适合连续流式音频应用。 我建议查看 CCC3200 SDK 中的 wifi 音频应用示例、以了解如何将 CC3200的 I2S 接口用于音频流应用。

    如果您需要更多有关 CC3200 SPI 接口的说明、或有关于将 PDM 麦克风与 CC3200连接的更多问题、请告诉我。

    此致、

    Michael