This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:重写损坏的文件

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/926006/cc3220sf-rewriting-corrupted-file

器件型号:CC3220SF

大家好!

在技术上是否可以添加能够覆盖损坏文件内容的功能?
在损坏的文件下、我是指函数 sl_FsOpen 返回时的情况
SL_ERROR_FS_FILE_has 未曾_LOCK_RECINEST_RUST /(-10288L)。

这样做的原因是、我希望避免删除损坏的文件并创建新文件。
如果我还记得、这会对分割产生负面影响。

注意:未使用"失效防护"。

感谢您的回答!

此致
Jiří μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiří、

    您可以使用 sl_FsDel()删除损坏的文件。

    打开具有相同名称的文件。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kobi、

    感谢您的回复。 删除和创建同名的新文件就是我要做的。
    但这不是我要求的。

    因此、我假设所请求的新功能在技术上是不可能实现的。

    此致

    Jiří μ A