请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3120MOD 各位专家:
我们正在使用 CC3120MOD 并需要 EN 300 328测试报告。
我们在 测试报告中只能找到 v2.1.1 (2016-11)、但无法找到 v2.2.2 (2019-07)。
请您提供帮助吗?
谢谢你。
HY Lin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.