This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)测试报告

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/925048/cc3120mod-en-300-328-v2-2-2-2019-07-test-report

器件型号:CC3120MOD

各位专家:

我们正在使用 CC3120MOD 并需要 EN 300 328测试报告。

我们在 测试报告中只能找到 v2.1.1 (2016-11)、但无法找到 v2.2.2 (2019-07)。

请您提供帮助吗?

谢谢你。

HY Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Lin、

    我认为、从 V2.1.1到 V2.2.2的更改需要在2021年8月6日过渡日期后进行强制性重新测试、以满足 V2.2.2的要求。 由于我们的 ETSI 认证直到2022年才到期、因此我们计划在明年某个时候再进行测试以满足 V2.2.2的要求。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢您的信息。

    如果我们需要进一步的信息、我将告知客户并寻求您的帮助!

    HY Lin