This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:射频校准电流、所需的最大 CC3220SF 电流与放大器;CC3220SF 电源尺寸...

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/922035/cc3220sf-rf-calibration-current-maximum-cc3220sf-current-required-cc3220sf-power-supply-sizing

器件型号:CC3220SF

您好、团队 cc32、

根据 C3220SF 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc3220sf.pdf)、射频校准期间的电流消耗典型值可高达~420mA (@ VBAT=3.6VDC)。  一些问题...

校准期间、该数字是否为~420mA 器件的总电流消耗?  这意味着~420mA 之上是否可以添加其他电流加法器(例如用于 MCU 或用于射频 RX/TX 或用于串行端口等)?

该器件校准条件~420mA 是否是我们应该看到的器件最大电流消耗?

~420mA 的规格是"典型"值而非最大值、因此应如何确定 CC3220SF 电源的大小(可提供的 WRT 最大电压/电流)、以确保系统在所有预期用例下始终具有/提供足够的电压/电流?

问了另一个问题 需要/建议高于~420mA (@3.6VDC)的裕度?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merrill、您好!

    我已将此主题移至 HW 论坛。 请等待他们的答复。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    是的、具有~420mA 的器件校准条件是我们应该在3.6V VBAT 时看到的最大器件电流消耗。 作为一般经验法则、您应始终确保您的稳压器支持的电流至少比预期的最大电流高25%。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    谢谢。  评论... "确保您的稳压器支持的电流至少比预期的最大电流高25%。"、420mA 不是最大规格。 但"典型"规格。  那么、仅对于 CC32 (所需电流)、您说420mA +25%(~525mA)就足够了吗?  由于420mA 是典型值(非最大值)、因此需要更多电流。  如果需要更多、还需要多少?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我已将我的最后一个回复/帖子425mA 修改/更正 420mA。 。 ;^)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    即使它在数据表中列为"典型"值、您也可以将该值视为"最大"值。

    谢谢、

    Alexis