This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:通过 Uniflash (或其他工具)读取系统文件。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/925755/cc3200mod-read-system-file-via-uniflash-or-other-tool

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

大家好、

我正在使用 sl_FsOpen() 在 CC3200上创建一个文件。  我可以看到使用 Uniflash 执行"列出文件系统"时创建的文件。

是否有方法可以使用 Uniflash 或其他工具查看文件的内容?

谢谢、
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    否 您需要使用主机代码来访问文件内容。 仅 CC3220和 CC3235器件提供您要求的选项。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。

    Bob