This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:使用 Smart RF Studio 发送未经调制的 CW 信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/925434/cc3120mod-transmit-unmodulated-cw-signals-using-smart-rf-studio

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

您好,

我正在尝试使用此模块测试未调制 CW 信号的传输。 我不熟悉这一点、希望获得有关验证这一点的任何建议。

目前 Smart RF Studio 仅支持 CC3200和 CC3100。 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 不支持这些器件。

    您是指无线电工具吗?

    有2种无线电工具。 一个适用于 CC3100和 CC3200、另一个适用于 CC3xxx 器件。

    请通过以下链接下载无线电工具 C3XXXRadioTest。

    www.ti.com/.../CC3XXXRADIOTEST tool&tisearch=Search-EN-万物

    谢谢、

    PM