This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:能否启动前、RxD 为高电平?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/925156/cc3235sf-rxd-high-before-able-to-boot

器件型号:CC3235SF

你(们)好

CC3235SF RXD 输入(引脚57)是否需要在芯片启动前拉高(3.3V)?

我们使用 CC3235SF 开发了定制 PCB、引脚55 (TXD)和57 (RXD)暴露在闪烁状态下、但未接地或3.3V。 如果一个通用的 tl-USB 转换器被连接至 TXD 和 RXD、此芯片能够引导。 (如果仅连接 RXD,它也会起作用)。 RXD 上的电压为3.3V。 如果没有任何东西连接到这些线路、则芯片将无法启动。

我已经搜索了各种文档、但我没有看到提到 RXD 需要上拉才能启动芯片。

是否有人可以向我解释这是为什么、或许可以向我指出正确的文档?

提前感谢!

此致

Hans Habraken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果选择 SOP 模式0-1-0、则会重新要求在 RX 线路上连接弱上拉电阻。 如果 RX 引脚未连接、TI 可能会在 RX 线路上错误检测中断条件、并且可以触发 UART 加载程序模式。

    1月