This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:WiFi 网络问题

Guru**** 1956000 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924865/cc3220mod-wifi-network-problems

器件型号:CC3220MOD

我们使用 cc3220mod 设备。 我们连接 AWS (MQTT)和基于 SSL 的 TCP/IP 连接。

网络和 WiFi 连接丢失并恢复后、我们遇到了一些问题。

1.它转向 APIPA IP 和 mdns。 从网络恢复后、它无法恢复并用于错误的 IP 和 DNS 、因此我们无法将设备连接到互联网。

2.如果我们使用注释;sl_NetAppDnsGetHostByName()  它锁定了系统20秒 如何调整超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我不确定我是否完全理解。 您是否在从 DNS 服务器获取 IP 地址时遇到问题?

    2.有关设置超时的示例,请参阅第6.6节。 编程 人员指南中的内容。  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将仅更改 STATEFUL 设置。 谢谢你。 我们有问题

    • 无状态(LLA)回退 。 恢复后、它无法返回到正常 IP。

    谢谢、

x 出现错误。请重试或与管理员联系。