This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:SPI 外设

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/924005/launchxl-cc3235sf-spi-peripheral

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

是否可以将 SPI 外设用于外部器件或完全专用于 NWP?

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3235具有三个 SPI 外设。 一个用于与 NWP 通信(硅树脂内部 SPI)、第二个用于与 SPI 闪存通信(由 NWP 使用)、第三个用于根据需要使用(例如、连接您自己的 SPI 芯片)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。  

    在 SysConfig 的 SPI 部分中, 有一个“包含网络处理器”复选框。 这是关于什么?  

    这是导致我困惑的原因。

    再次感谢您、1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    CC32xx 内部有一个应用 MCU 和一个网络处理器子系统。 这些器件通过主机驱动器层通过内部 SPI 外设进行通信。 "Include network processor"(包含网络处理器)检查提供主机驱动程序使用的 SPI 配置。

    如果您不熟悉 CC3235、我建议您查看开箱即用体验中的器件概述 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAG4Rm5LftLpKMidIPIuCg__fc2e6sr__LATEST

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您说如果我不选中"包括网络处理器"、我将无法使用 WiFi?  这似乎对任何人都不是特别有用。

    我已选中"Include Network Processor"(包含网络处理器)。  我添加了 SysConfig 中唯一可用的 SPI 端口。  当我构建并运行代码时、它挂起、等待 TX 缓冲区清除。  是否还需要执行其他操作来启用 SPI 端口?

    谢谢、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    默认情况下应启用此检查、但这允许我们将 TI 驱动程序实现重复用于主机驱动程序。

    您从哪个示例代码开始? 我们在 examples/rtos/中有一个 spimaster 和 spislave 演示 /drivers 文件夹。

    此致、

    Sarah