This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220SF-LAUNCHXL:具有 TLS 连接的 MQTT 客户端

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923833/compiler-cc3220sf-launchxl-mqtt-client-with-tls-connection

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我正在查找具有 TLS 安全连接的第三方代理的 MQTT 客户端示例代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

    您可以通过 CC32xx SDK 中的 MQTT_CLIENT 演示实现安全的 MQTT 客户端连接。 我们有关 SimpleLink Academy 的 MQTT 培训的任务是提供有关确保连接安全的说明。

    请参阅 此处的"MQTT 安全客户端演示"(也称为任务10):https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHJ8YEDDQKAGTuUKvUm0ig__fc2e6sr__LATEST

    请注意、在 SDK v4.20中 MQTT 示例的结构已更改。 这些指令专门基于项目的早期版本、不久将针对 v4.20示例进行更新。 尽管示例发生了变化、但指令应该非常相似、并且大部分应用于示例的新版本。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢你的答复。 MQTT SDK 示例具有 TLS 安全连接选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

    是的、上面的链接在 MQTT 安全客户端演示部分提供了说明。

    您需要取消注释 MQTT_CLIENT_APP.C.中的"#define MQTT_SECURE_CLIENT"

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我会尝试一下。 我对 CC3220复位原因有疑问。 有时电路板正在重置,无法从重置的位置跟踪。 如果我使用@PRCMSysResetCauseGet ()打印复位原因,我始终会得到 PRCM_HIB_EXIT。 那么、您能否告诉我复位的可能性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ketan、

    请打开有关此主题的新主题、并提供有关正在运行的示例代码的详细信息。

    此致、

    Sarah