This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:DHCP 偶尔超时

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/919146/cc3200-dhcp-sporadically-timeout

器件型号:CC3200

您好!

在我们的一个客户配备 CC3200MOD 的器件上、DHCP 偶尔会超时。  

复位后的第一个连接始终正常、然后在以下休眠退出时、它随机超时、故障至少为~80%。

Wireshark 捕获(从接入点)发生故障时:

我们可以看到4路握手、后跟 LLC 消息。

Wireshark 捕获成功:

我们可以看到 DHCP 交换已正确完成

我们已经尝试 使用 sl_normal_policy 和 sl_always_ON_policy、两者都具有相同的行为。

他们使用的是 Cisco Meraki 接入点。

使用的版本:  

1.0.1.14

2.12.2.8.31.1.5.0.10.1.0.3.37

我想它可能与  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/915689相关

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    您是否能够捕获工作案例和非工作案例的 NWP 日志?

    从监听器捕获中、在故障情况下似乎没有发送 DHCP 发现消息。 查看 NWP 日志将帮助我们了解这种情况的原因。 在该主题中附加完整的监听器日志也非常有用。 如果您能给我提供这些信息、那将会很好。

    至于与我最近帮助的另一个主题的相似之处、可能有一些链接。 Cisco AP 是否也是 DHCP 服务器? 从监听器捕获屏幕截图中看不出这种情况、但我想确认一下。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复!

    首先是捕获:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/Documents.zip

    1_出现 normal_policy 故障

    2_正在使用 normal_policy

    3_与 always_ON_policy 有故障

    使用筛选器: wlan.addr =0c:b2:b7:04:5a:85

    我将询问使用的 DHCP 服务器。

    关于 NWP 日志、需要一些时间、但可以执行。 我可以在下周检测一个板、向您发送测试输出、以确保一切设置正常。 然后前往客户所在地、获取这两个测量值。  

    是否有特定的措施能够匹配 NWP 日志和 AP 捕获之间的时间?

    此致、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已检测到设备并进行了记录。 您能否确认这是预期的格式和内容?  

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/1440.putty.log

    谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    日志看起来正常。 ~~~~=~=~=~=~=~=~=~==~= PuTTY 日志2020.07.02 13:27:06 =~=~=~=~=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=Δ=~=Δ=Δ=Δ=~~~~~

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    感谢您捕获这些日志。 遗憾的是、它们看起来并不完整、因为日志中缺少消息。 您能否仔细检查您的记录软件并确保它捕获 CC3200的完整二进制数据输出?

    我们还可以尝试其他几个调试步骤:

    1. 请尝试降级 CC3200上的服务接收器。 如果安装了旧版本的服务包,则可以使用这些旧的服务包,并查看是否遇到相同的 DHCP 问题。 该线程中的另一位客户注意到、使用旧的服务接收器会有所帮助、因此了解它是否会导致您的设置中的行为发生变化也很有用。
    2. 请尝试将 AP 设置为开放安全、而不是 WPA2、仅用于此测试。 在更新的服务接收器中执行了一些功能更改、以修复可能影响此 DHCP 序列的某些 WPA2行为。 如果未使用 WPA2安全性、我们将能够查看这些更改是否会对 DHCP 序列产生某种影响。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈!

    我正在使用 PuTTY、如链接 https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Capture_NWP_Logs 中所述 

    和 CC31XXEMUBOOST 用于 串行转 USB 部件。

    我想这是可以的。 但是、我们的唤醒周期非常短。 通常在3或4秒内、器件将恢复休眠状态。 这是否会阻止日志完全输出? 我应该在某个地方添加一些延迟吗?

    ServicePack_1.0.1.131-2.11.0.1存在相同的问题。  以及 OTA_1.0.1.6-2.6.0.5。

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    如果器件进入休眠状态、则 UART 外设也将停止运行。 因此、插入延迟以完成打印将非常有用。

    有趣的是、对于您的设置、降级服务攻击似乎不会导致行为发生变化。 当其他客户看到类似问题时、降级服务接收器似乎会产生一些效果。

    不过、根据开放模式下设置的 AP 进行测试对于验证还是很有用的。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是一个文件、我在其中添加了几秒钟的延迟。 您能否确认这次是否已完成? (是否有办法让我知道它是完整的?)

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/3858.putty.log

    编辑:ARF、我看到两个文件完全相同...

    在以下过程中、我通常应在何处添加睡眠:

    sl_start
    
    sl_WlanRxStatStart
    
    http_connect
    
    http 请求
    
    http 断开
    
    sl_WlanRxStatStop
    
    sl_Stop (sl_stop_timeout);
    
    MAP_PRCMHibernateEnter 

    注意:我使用 MAP_UtilsDelay 进行睡眠。 我添加了5秒睡眠。

    您是否看到任何其他原因可以解释日志中缺少的部分?

    对于开放模式、它将变得复杂、因为它是我们客户提供的实时环境。 我们将看到。

    谢谢!

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    新日志实际上与以前提供的日志相同。 我想知道将 UART 信号从 CC3200传出并传输到您的 PC 是否存在硬件问题。 如果您可以将 CC3200 Launchpad 与基本代码示例结合使用、并查看您是否获得了与有用的调试信息相同的输出。

    在延迟方面、最有用的可能是在 sl_Start()之后、因为这将允许 CC3200在不中断的情况下初始化并重新连接到 Wi-Fi。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的客户发现他们的 Cisco Meraki AP 的固件版本存在已知错误,AP 未发送 EAPOL 密钥消息3。 现在、他们安装了最新版本候选版本、似乎有所帮助、但仍然存在问题。

    在接入点上看到新的 Wireshark 捕获。 似乎 cc3200没有回复"压缩的阻塞请求"。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/Failed_5F00_7c010a78fabe.zip

    对于 NWP 日志、这是一次使用 TeraTerm 时使用的新日志、延迟越大、文件越大。 您能否确认是否已完成?

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/6177.teraterm2.log

    谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    提供的日志看起来更完整。 但是、在捕获的日志中、CC3200实际上设法通过 DHCP (192.168.1.207)获取 IP 地址。

    监听器捕获的 CC3200器件的 MAC 地址是什么? NWP 日志在引导时将其报告为7c:01:0A:75:53:1D、但我在日志中看不到该 MAC 地址。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    NWP 日志记录在我们的工作环境中。 这主要是为了确保我能够在去客户之前提取数据。

    监听器捕获在我们的客户环境中完成、 器件的 Mac 地址为7c:01:0A:78:fa:be

    如果我下周与我们的客户交流、我们是否可以使用更直接的方式来交换日志和进行讨论? 只是为了确保我了解问题所需的所有内容?

    谢谢、

    C é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C é dric、您好!

    对于更直接的沟通、您有什么想法?

    通常、最好将内容保留到 E2E 中、因为我们在论坛上的通信可帮助 CC32xx 的所有用户。 但是、如果有具体原因不使用该论坛、例如需要交换敏感数据、则可以使用更直接的通信。 如需更多信息、请联系您分配的 TI 现场销售团队。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要原因是我必须旅行4个小时才能到达那里。 我无法知道提取的 NWP 日志是否有用。 因此、直接验证日志可能会节省几天的差旅/工作时间、因为 E2E 上的典型问题/回答需要1天时间。

    我正在考虑电子邮件或任何其他直接沟通。 虽然相关问题可能是我们各自的时区、但我必须在您的工作时间内联系我们的客户。

    如果无法实现。 请确认我可以在此处执行的所有操作、以帮助您了解不发送 DHCP 发现的原因。  

    我的计划:

    • 同时在接入点和 NWP 日志上进行网络捕获。
    • 确保捕获失败的尝试和成功的尝试
    • 尝试使用我将随附的 cc3235
    • 检查是否可以使用开放网络进行测试(可能不可能)
    • 使用 always_on 策略和常规策略进行检查
    • ???

    您是否看到任何其他有助于诊断的东西?

    谢谢、

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在收集的日志上执行完整性检查、然后再将其提供给我。 如果从冷启动成功捕获 NWP 日志、则应在原始日志中看到一些 ASCII 明文、尤其是/sys/servicepack.ucf NWP SP 文件。 此外、该字符串前面的3个字节的二进制数据将为0x27 0xCA 0x2F。 如果您检查字符串+这3个字节并在日志中看到它、则应正确捕获该字符串并由我的工具解码。

    您建议的调试步骤是合理的、我建议这样做、以便为我提供调试问题所需的信息。

    至于调试期间的电子邮件或其他直接通信、我们可能能够通过电子邮件安排一些事情。 实际上、我们以前就去年的快速连接问题通过电子邮件进行了回复、因此您应该已经收到了我的电子邮件。 请向我发送一封电子邮件、其中包含您建议的访问计划、我们可以在此处继续讨论。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢这些信息!

    我现在将通过电子邮件与您联系。

    C é dric