This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC3220S-LAUNCHXL:从 WIN 10连接到 Mosquitto 代理 CC3220S

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/921438/compiler-cc3220s-launchxl-connection-to-mosquitto-broker-from-win-10-to-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

当想连接到 Win10到 CC3220之间的蚊虫代理时、会出现问题。

请帮帮我。

Tqvm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定你在这里做什么。 请描述您的设置。 此外、您使用的是什么 SDK 和服务包?  

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关 u 信息... 我正在使用 simplelink_cc3220_sdk_4_10_00_07 mqt-client。 我使用 CCS v10作为运行 mqt-client 的平台。 当我使用 TeraTerm 测试输出时、它通常正常工作。  

    现在我想在 Windows 10中使用防蚊代理进行桥接连接、但错误如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MQTT 客户端是否正常连接到 AP (非桥接连接)? 您是否正在尝试通过安全网络实现此目的? 您使用的网络可能会阻止连接。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、它在我更改端口号后起作用。

    Tqvm