This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:SysConfig

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/923736/launchxl-cc3235sf-sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我正在尝试编辑现有的 SysConfig 设置以在新项目中使用。  这是可行的吗?

 使用 SysConfig 1.5.0和 Simplelink cc32xx SDK 4.20.00.07、我启动 simplelink、在"打开现有设计"中单击"浏览"、然后浏览到 demos/network_terminal 文件夹中的 common.sysconfig。  它显示"无法指定-没有-产品的电路板"。

好 的、那么我返回、 在"软件产品"中、我浏览到简单链接文件夹并选择它。  然后、对于电路板、我选择 tge cc3235sfmod LaunchPad。  我选择了产品和电路板。  然后、我再次打开现有设计并再次浏览 network_terminal 文件夹中的 common.sysconfig、其内容相同、  "没有-产品、无法指定-板"。

我在这里错了什么?  我是否应该能够使用 LaunchPad SysConfig 来进行设计?

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    问题似乎在于示例中的默认.syscfg 文件未指定要使用的软件产品、当您尝试直接打开它们时、独立工具会抛出错误。

    您可以通过使用 Notepad++等文本编辑器打开要作为设计基础的.syscfg 文件、然后将 clipArgs 修改为如下所示来解决此限制:

    //@客户端链接--board /ti/boards/CC3235SF_LAUNCHXL --package "Default"--part "Default"--product "simplelink_cc32xx_sdk@4_20_00_07" 

    进行此更改后、使用浏览按钮打开应该起作用。

    此致、

    本·M